EmmaChen

引领5G的革命性发展,ADI这些技术少不了!

EmmaChen 在 2016-11-15 建立的討論區
最後回覆由EmmaChen於2016-11-18提供

作者:DrTom5G

 

从提高移动设备的性能和运行速度,到推动类似于自动驾驶汽车、智能城市以及虚拟急诊室和手术室之类的创新,5G将展现出它的无限潜能,令人神往。但我们也要清醒地认识到,在5G发展和革命过程中,设备制造商和网络供应商正面临重重挑战。

 

推动5G发展

通往5G的发展的路径中包括对现有4G技术的逐步增强,比如利用大规模MIMO技术以大幅提高频谱效率,以及将蜂窝工作频段扩展至3GHz至6GHz范围内的新兴频段。在这过程中,还有很多的空间可以提升通信系统的高频工作性能、增加带宽和可靠性,减少功耗、缩减尺寸/重量并降低成本。我们相信采用系统性的解决方案,例如RadioVerse开发平台和它相关的生态系统,将有助于快速高效地实现上述目标。

 

即将到来的革命

从现有的频谱频谱资源里面继续提升利用空间是一个明智的方法,因为稀缺的频谱资源是无线蜂窝通信行业发展的命脉。但是,即便蜂窝频段扩展至6GHz以下的频段,5G仍无法满足指数级增长的需求 - 要知道,未来20年数据流量将增加至当前的10,000倍。

 

如此巨大的需求正在推动即将到来的革命:朝毫米波迈进。当6GHz频道以下的通信仅仅能够提供数百MHz的频段资源的时候,20GHz以上的潜在频谱则是数十GHz,这简直堪称“乐土”,但是同时要充分实现5G愿景我们还面临着许多挑战。

 

多年来,厘米/毫米波谱主要用于航空航天和防务应用中。如果想要对其进行调整以用于商用市场,将会面临诸多挑战。

 

其中一大障碍便是克服其不理想的传播特性。这些频段下的无线传播在很大程度上受到在大气中传播的衰落、雨水、障碍物(建筑、人群、植物)以及反射也会带来很大影响。点对点链路通常是静止的视距系统,然而5G通信中移动性的要求将带来诸多全新挑战。

 

众所周知,高频信号的路径损耗比较大,为了克服这个问题需要采用波束成形技术。现在最经济实惠的方式是将RF波束成形以及数字MIMO技术结合运用。除波束成形技术外,还有其他好多需要认真考量的因素,包括架构和射频设计方面的挑战。从刚开始设计这些系统的时候,就对如何减少系统的功耗、缩小尺寸以及降低成本加以考虑非常重要。

 

挑战往往意味着机遇,5G演讲过程中机会和挑战同时并存。如果要把握住这些未来的机会,需要严格的系统分析,以便在信号链中采用最佳技术。包括对运用各种制造工艺和材料的产品研发,例如:GaAs、SiGe和CMOS。同时在设计技巧和建模、高频测试以及制造方面也有很多工作需要完成。

 

ADI致力于推动革命发展

凭借不断进步的RF技术和无线电系统工程的深厚历史,ADI为微波5G作出很多贡献。我们相信,我们在航空航天和防务领域以及消费者市场的丰富经验能够为开发可行的5G解决方案提供宝贵见解。我们独有的位到微波能力可为客户提供与众不同的选择。帮助客户在推动现有方案演进的同时又引领5G革命性的发展。

結果