已回答假定已回答

AD7606 Busy 信号不稳定

13691273939@163.com 在 2016-11-17 詢問的問題
最後回覆由孙治国於2016-11-27提供

贵ADI工程师,您好:

 

我这里使用贵公司的 AD7606,做一个数据采集系统,附件是AD7606的硬件配置和连接情况

 

目前遇到的问题是:上电后,在ConvertA和ConvertB上有同样的低脉冲输入给AD7606,但是AD7606的Busy信号,有时候上电后有,有时候上电后没有。如果有,就一直有Busy信号,正常,高电平大约4us。如果没有Busy信号,就一直没有,一直是低电平。

我输入给ConvertA和ConvertB的低脉冲,频率为200KHz,脉冲宽度100ns,已经大约说明书规定的25ns最小宽度。

当然,也实验过100KHz,宽度100ns的低脉冲,同样的情况。

 

我怀疑是,复位信号处理不好,即,AD7606的RESET。我这里使用阻容复位电路,而说明书上说,要一个上升沿复位AD7606,而且,上电后,要给AD7606一个复位脉冲。

请问,是这个RESET的问题吗?或是其它的问题,请指教。

 

另外,我的CS管脚直接接地,是否可以这样处理,我是读取并行数据,这样处理是否影响我发READ信号读取并行数据呢?

 

最后,请看一下原理图,是否还有其它我没有考虑到的问题,请指教。

 

非常感谢!

祝好!

附件

結果