已回答假定已回答

EVAL-AD5933EBZ 如何测阻抗?

dodtc 在 2016-11-18 詢問的問題
最後回覆由cnhtzxb@163.com於2016-11-18提供

你好,我是刚学电子的新生,在做一个project 需要用到AD5933 来测量阻抗。

 

现在碰到这些问题:

 

1.关于EVAL-AD5933EBZ的评估软件,我不是很清楚这个软件的作用。这个软件是用来测量连接在评估板上的实际阻抗还是说只是通过自己输入相关参数来模拟阻抗。我在板子上连接上电阻以后,软件上的图形会得到我在软件上输入的阻抗而非电阻实际阻抗, 但是不连接电阻,却得到一个持续波动的图形。所以不是很清楚这个软件的作用。

 

2.如果要测量连接的电阻阻值,该怎么操作。

 

3.另外,如果我要利用这个板子通过I2C连接相应的微控制器,其评估板上对应的SDA和SCL端口应该是哪几个。该如何去通过I2C连接微控制器。

 

谢谢好心人帮忙 :)

結果