EmmaChen

物联网领域常用的6大传感器

EmmaChen 在 2016-11-17 建立的討論區
最後回覆由cnhtzxb@163.com於2017-1-7提供

在IoT时代,传感器无疑是其中最关键的组件之一。今天版主就说说那些在物联网领域常见的六种传感器。当然,除了这六种,还有一些常见的传感器,欢迎坛子里的大侠进行补充,与大家一起讨论。

 

距离传感器

距离传感器,又叫做位移传感器,是传感器的一种,用于感应其与某物体间的距离以完成预设的某种功能,被广泛应用于手机和各种智能灯具中,产品可以根据用户在使用过程中的不同距离产生不同的变化。

 

光传感器

光传感器就是利用光电效应,通过光敏材料将环境光线的强弱转换为电量信号。光传感器主要应用在电子产品的环境光强监测上。

 

ADI公司的光学传感器具有业界最低的功耗并提供非常高的信号噪声比,非常适合电池供电应用。 产品系列涵盖IC尺寸中最宽的波长范围,波长范围为UV至近IR的1600 nm,适合医疗保健、汽车和工业应用。

ADI光学传感器汇总:

 

温度传感器

温度传感器是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,主要应用在智能保温和环境温度检测等和温度紧密相关的领域。

 

ADI可提供数字温度传感器和模拟温度传感器:

 

烟雾传感器

烟雾传感器就是通过监测烟雾的浓度来实现火灾防范的,烟雾报警器内部采用离子式烟雾传感,离子式烟雾传感器是一种先进技术,工作稳定可靠的传感器,被广泛运用到各种消防报警系统中,性能远优于气敏电阻类的火灾报警器。

 

心律传感器

常用的心律传感器主要利用特定波长的红外线对血液变化的敏感性原理。由于心脏的周期性跳动,引起被测血管中的血液在流速和容积上的规律性变化,经过信号的降噪和放大处理,计算出当前的心跳次数。目前心律传感器主要应用在各种可穿戴设备和智能医疗器械上。

 

角速度传感器

角速度传感器有时也称陀螺仪,它基于角动量守恒的原理设计。一般的角速度传感器由一个位于轴心且可旋转的转子构成,通过转子的旋转和角动量的改变反应物体的运动方向和相对位置信息。最常见的角速度传感器使用场景就是手机,目前还被广泛应用在导航定位以及 AR/VR 等领域。

 

ADI的MEMS陀螺仪产品组合在芯片上集成了广泛的MEMS传感器和信号调理技术。了解能够在复杂、恶劣工作条件下可靠地检测和测量物体角速率的MEMS陀螺仪和iSensor MEMS陀螺仪子系统。欲查看ADI的23款陀螺仪产品请点击:http://www.analog.com/cn/products/sensors/gyroscopes.html

結果