已回答假定已回答

AD9122 FIFO无数据

whui 在 2016-11-22 詢問的問題
最後回覆由whui於2016-11-24提供

第一次用AD9122,自己做的板子。设置参数是,AD9518输出的800MHz到AD9122的DACLK,另外输出的200MHz到FPGA,然后FPGA提供DCI和数据,使用字模式操作。数据通路中只使能了HB2和HB3,。问题是这样的:

1、信号输出只有NCO本振信号,更新TFW参数后这一信号频率能够正确改变。

2、查询FIFO的两个寄存器,0x18值为0xc1,0x19值为0x00

 

感觉像是数字信号没有进入到芯片里面一样。请专家帮忙分析一下,谢谢!

結果