已回答假定已回答

ADRF6850锁相环无法锁定

zhangxuan 在 2016-11-23 詢問的問題
最後回覆由孙治国於2016-11-23提供

大家好,我现在在使用ADRF6850的过程中,出现锁相环无法锁定频率的情况,我现在要出一个434MHz的频率的LO,从LOMON脚去看的话,是有波形输出的,但是波形的频率不固定。一直在缓慢的飘。

我现在用的是10MHz的晶振,PFD设置为20MHz,通过示波器看的话,晶振输入管脚的信号是没有问题的。但是就是CP脚信号一直维持高电平,没有变化。

下图是LPF两端的信号,有微小波动的是CP脚的,基本是直线的是VTUNE脚的,可以看到LPF也是基本起到作用的。

项目现在卡在这里了,请大家帮帮忙。

171818677520103147.jpg

結果