已回答假定已回答

ad9364发射的信号中这个是什么信号?

binghe 在 2016-11-24 詢問的問題
最後回覆由xfz於2016-11-29提供

大家好,我想请教一个ad9364发射信号的问题。目前按照analog 软件生产的配置脚本配置了ad9364,发现频点我能控制住了,用频谱仪也可以采集到相应频点的信号。但是用示波器调试的过程中,我发现总会触发到如附件图片的信号,宽度大概是1.5ms,而且前两个脉冲的频率大概是khz量级的频率,后几个脉冲的频率大概为0.25M左右。为了进一步定位产生该信号的原因,我检查到当我配置到这段(// Tx Quadrature Calibration Settings)时该信号出现, 我按照全双工,连续发射的频率为4Mhz的I、Q信号,由于信号的幅度较小,而图片上采集到的信号较大,请教哈,这个频率很低,大概零频附近的信号是个什么信号呢?希望你能帮我解答我的疑惑。

IMG_20161124_170334.jpg

結果