已回答假定已回答

用AD9957 + ADL5801能做一个发射频率从800M到6000M的信号源吗?

GF8516 在 2016-11-25 詢問的問題
最後回覆由孙治国於2016-12-3提供

请教能不能用AD9957 + ADL5801做一个发射频率从800M到6000M的信号源。

想请教:

1:这个组合能够满足这么大的发射频率范围吗?从手册上看,混频器的负载输出最大是600MHz,又发射工作频率最高达3Ghz?

混频器负载输出.jpg

 

2:ADL5801的上变频怎么配置?是通过RF和LO的频率差来确认是上变频还是下变频,还是有其它的配置方式?

3:和AD9957的连接关系怎么接?

从手册看

ADL5801的基本连接方式.jpg

 

从这段文字看,是不是 直接用AD9957的输出引脚IOUT_P/N(pin81/80)接ADL 5801的的RFIP/RFIN呢?

上变频的时候,不应该是 IP + LO = RF吗?

結果