已回答假定已回答

AD9361 RX EVM问题

lbzhuo 在 2016-11-28 詢問的問題
最後回覆由xfz於2016-11-29提供

请问大家测试AD9361 RX EVM的指标大概是多少?

我说下我测到的数据:2.4G wifi  20MHz带宽的标准信号输入,EVM只有-37dB,和指标的-42dB差了5dB

5G wifi  20MHz带宽的标准信号输入,EVM只有-32dB,和指标的-37dB也是差了5dB

 

都是从AD9361的RX端直接输入测试的,巴伦使用频率没有问题。

結果