已回答假定已回答

AD5410输出掉0问题

JackWeng 在 2016-11-29 詢問的問題
最後回覆由JackWeng於2016-12-5提供

Hi, ADI China Team

 

 

我们在应该该芯片时,现场出现一个输出掉0的问题,可是现场出现输出随机掉0的情况,附件是我们的原理图。具体设计如下:

1. 使用内部电源(DVcc)

2. 使用内部Rset

3. 设置输出Iout为4mA-20mA

4. SPI CLK=1MHz

错误现象:

1. 公司测试阶段正常,应用到现场后,客户反映输出掉0,而且时间是随机的,有时几天出现一次

2. 当错误出现时(Iout=0mA),测量R3_sense和Boost之间的电压为0,同时Fault引脚状态为高电平(DVcc=4.45V)

系统软件复位后,AD5410又能正常工作,此时测量R3_sense和Boost之间的电压为0.692V

由于的几年前的老项目了,存在一个设计缺陷,layout时,EPAD没有很好的接地,不知是否会造成这一问题

 

 

1. 请帮忙review原理图,提出改进之处

2. 请帮忙分析造成此问题的可能原因

谢谢!!

附件

結果