已回答假定已回答

AD5754R和STM32通过SPI通讯无输出问题

AceXIE 在 2016-11-29 詢問的問題
最後回覆由AceXIE於2016-12-1提供

使用STM32F103与AD5754R通过SPI2进行通讯,时序通过示波器来检查都正确,但是没有输出。

1. 我的硬件电路如下图

2. 软件如下。

主函数如下

int main()
{
    HW_init();
  AD5754R_SetPower(AD5754R_DAC_ALL, 0x1);
  delay_ms(1);
  AD5754R_RangeSelect(AD5754R_DAC_ALL, AD5754R_UNIPOLAR_5_RANGE);
  delay_ms(1);
  for(;;) {
  AD5754R_LoadDac(AD5754R_DAC_ALL, 0xFFFF);
  delay_ms(1);
  }
    return 0;
}

其中,硬件的SPI2初始化如下。

/*
* PB10---SPI2_LDAC()
* PB11---SPI2_SYNC
* PB12---SPI2_NSS
* PB13---SPI2_SCK
* PB14---SPI2_MISO (暂时没用到)
* PB15---SPI2_MOSI
*/
void SPI2_Init() {
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;


  RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE );//PORTB 时钟使能 
  RCC_APB1PeriphClockCmd( RCC_APB1Periph_SPI2,  ENABLE );//SPI2 时钟使能 

  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);

  GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_10);//LDAC 低有效
  GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_11);//SYNC 低电平有效


  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;//复用推挽输出
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15);//上拉



  SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;//全双工
  SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;//Master
  SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
  SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;
  SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;
  SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;//软件控制NSS
  SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256;
  SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
  //SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;

  SPI_Init(SPI2, &SPI_InitStructure);//根据设定的参数,初始化外设SPIx寄存器
  SPI_Cmd(SPI2,ENABLE);//使能外设

  SPI2_ReadWriteByte(0xff);//启动传输

}
//SPI 速度设置函数
//SpeedSet:
//SPI_BaudRatePrescaler_2   2分频   
//SPI_BaudRatePrescaler_8   8分频   
//SPI_BaudRatePrescaler_16  16分频  
//SPI_BaudRatePrescaler_256 256分频 
void SPI2_SetSpeed(u8 SPI_BaudRatePrescaler) {
  assert_param(IS_SPI_BAUDRATE_PRESCALER(SPI_BaudRatePrescaler));
  SPI2->CR1&=0XFFC7;
  SPI2->CR1|=SPI_BaudRatePrescaler; //设置SPI2速度 
  SPI_Cmd(SPI2,ENABLE); 

}

在SetPower的时候,我直接在PowerControl寄存器中的后四位写入F。

newPowerCtl = 0x000F;
AD5754R_SetRegisterValue(AD5754R_REG_POWER_CONTROL, 0x00, newPowerCtl);//TODO

通过SPI写入函数如下

/*发送24位Data*/
void WriteToAD5754RViaSPI(u32 data) {
  u8 high;
  u8 middle;
  u8 low;

  high = (u8)((data>>16)&(0x000000FF));
  middle = (u8)((data>>8)&(0x000000FF));
  low = (u8)((data&(0x000000FF)));


  //SPI start
  GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_11);//SYNC 置高
  delay_ns(100);//最少100ns
  GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_11);//清零
  delay_ns(2);

  SPI2_ReadWriteByte(high);
  SPI2_ReadWriteByte(middle);
  SPI2_ReadWriteByte(low);
  delay_ns(20);//至少13ns
  GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_11);

}

 

其他地方,我都测试过,输入的波形都是对的,

波形高电平电压为5V。

我没有接SDO接口。

 

但是,现在,无论怎么操作,都没法输出数据,求问,是硬件电路问题吗???

谢谢大家

結果