已回答假定已回答

AD7606 输入端直接短路可以吗?

13691273939@163.com 在 2016-11-29 詢問的問題
最後回覆由Bati於2016-12-7提供

贵ADI工程师,

您好:

 

附件是我的AD7606连接图,供参考

我在测试过程中,想输入零电压,测试AD7606的输出结果

于是,就把AD7606的输入端直接短路了

即,V1与V1GND直接短路,V2与V2GND直接短路,如此,8个输入端都直接短路到GND

使用并行接口读取AD采样结果,即DB[15:0]。

测试中发现,这个情况下,AD7606工作不正常,表现:

(1)过了几秒到几十秒,就没有BUSY信号了,即,BUSY信号被拉平了,没有脉冲输出了

(2)FPGA输出给AD7606的READ信号,也被拉平了

感觉好像AD7606内部发生了短路

 

因为AD7606内部放大器前面有1Mohm的电阻,所以,应该可以把输入端短路吧?

或者是1Mohm电阻前面的CLAMP电路不容许输入端短路吗?

我记得其它某些AD是容许输入端短路的。

 

如果确实不容许,如何处理呢?

比如我测量一个1.5V干电池的电压,它的内阻就很小,近似短路,也不能直接测量,是吗?

 

盼复。

感谢!

附件

結果