已回答假定已回答

用比例法测大电阻时,加AD8221后,电阻分压改变,不成 比例;使用AD8226电阻分压正确,但是8226无输出信号

bomlulu 在 2016-11-30 詢問的問題
最後回覆由momomomo90於2016-12-5提供

如题:1.用比例法测大电阻时,如果只接前半部分,不接后面的仪表,分压正确;

2.加AD8221后,电阻分压改变,不成比例,但此时仪表放大器输出与输入一致,(放大倍数默认1倍);如图:

3.将仪表放大器换成AD8226,电阻分压正确,但是8226无输出信号。

排除芯片质量问题。

之后我将后面的仪表换成了运放AD820,分压与输出都正确了,

但是现在板子已经做好了,第一,8220和820的引脚排列不同,只能跳线,第二,用AD820不能实现差分;

所以想问一下,是否能过经过调整,仍然使用AD8221实现功能。

結果