已回答假定已回答

AD9361的FIR滤波器配置问题

孙治国 在 2016-11-30 詢問的問題
最後回覆由丽金标於2016-12-6提供

最近,在调试AD9361,通过ADI提供的初始化程序进行的。在调FIR滤波器时配置的数值总是错误,详细的就是:使能FIR滤波器,采用128节抽取的,然后配置滤波器参数。配置完成再读出就是错误的,错误也有规律。具体规律是,配置的数据是按地址配的,但是读出的却是每隔16个地址配进去的。若果不使能滤波器,在进行数据配置。配置完在读出就是错误的。这是什么情况,做了很多次试验了都是这样的。现在怀疑是ADI 的程序有问题。ADI 的程序里FIR滤波器参数配置程序是被注释掉的。

 

求大神指导!!!!!

結果