已回答假定已回答

大家帮我看哈为什么只能发出本振?

binghe 在 2016-12-2 詢問的問題
最後回覆由lbzhuo於2016-12-21提供

你好,我想请教下你,为什么我的fmcomms4发布出来信号呢?

我是通过fpga直接配置的,目前所有的配置已经完成并且ad9364处于fdd状态。我在fpga以data_clk作为时钟,通过dds生成4M的正弦波I、Q,然后参照上面所说的。data_clk通过222.bmp

的时序发送信号到P1-D。我的data_clk,cos_i(11 downto 0),si_q(11 downto 0),tx_frame都是通过fpga的oddr发送到ad9364的,其中tx_frame和data_clk的频率和占空比都是一致的。

请问哈为什么我的输出端口只能看到本振,而看不到信号呢?c1.bmp

这个是我的fpga程序。由于文档中描述fb_clk=data_clk,并且由时序图可以看出tx_frame和data_clk是一致的,所有,送入oddr的高两位数据我分别送入的是0,1这样fb_clk输出的是data_clk,tx_frame输出的也是data_clk,低12位是送入的4M的正弦I、Q数据。请问我构建的时序有问题不?为什么在输出端只能采集到2.5G的本振而无法采集到2.504G左右我的发射信号。

結果