已回答假定已回答

ADF5901在汽車24G雷達系統設計上的疑問

henry-tang 在 2016-12-5 詢問的問題
最後回覆由Rocky2016於2016-12-28提供

您好,

 

想請教一些關於ADF5901在汽車24G雷達系統設計的一些問題:

 

1. 從ADF5901的文件看起來, ADF5901有兩種控制方式分別為 VCO CAL與Vtune, 是否能關掉其中一種?該怎麼關?

    如果能關掉那Vtune或是REFIN是否可以不給訊號,如果可以該處置沒用到的腳位?

 

2. 在24G雷達系統內, ADI建議使用的方案為PLL(ADF4159)+MMIC(ADF5901)

    但因ADF5901內也含有PFD, 是否有可能直接於ADF5901 的RFEIN放一個VCO, 使ADF5901同時也做為PLL功能?

    這樣對系統會造成什麼樣的影響?

 

3. 因為ADF5901的MUXOUT比起AUX有更高倍率的除頻, 根據ADI建議使用的方案為PLL(ADF4159)+MMIC(ADF5901)

    是否能使用ADF5901的MUXOUT的輸出頻率做為PLL的參考輸入頻率 (REFIN), 這樣能選擇頻率較低的PLL IC ?

 

謝謝!

結果