已回答假定已回答

AD7124温度采集器:采集3线PT100问题

LIUHAI 在 2016-12-5 詢問的問題
最後回覆由cnhtzxb@163.com於2017-1-6提供

现在使用AD7124-4芯片做4路PT100温度采集器,硬件原理图如下

无标题.jpg

程序初始化配置参数如下:

1.jpg

问题1:硬件上我只接了一路3线PT100,接在P1座的1 2 3引脚上,上电初始化时候按照上面的设置进行配置,写入寄存器后在回读寄存器验,读写的数据一致,表示证写入成功,我配置成连续转换模式。

但是读取AD值的时候,我先读STATUS寄存器,读回来得数据总是0X80,最高位是1,看数据手册,这个寄存器的最高位 是RDY,当为0的时候表示数据转换结束,可以读DATA寄存器,来读取转换的AD值了,但是现在读STATUS寄存器过不去,请问我那块配置不对,还是硬件设计有问题,希望工程师能给解答一下,万分感谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

补充一下,我这时候测量P1的1 2 3 脚(即PT100的各个引脚)对地电压是1.26V,电流激励应该是作用到PT100上了。

結果