已回答假定已回答

关于AD603做成的VGA的一些问题

WuBowen 在 2016-12-7 詢問的問題
最後回覆由zbq666於2017-1-4提供


ADI的工程师,您好,小弟想做一个用DAC驱动AD603来做一个可变增益放大电路,有以下要求:

1.使用两个AD603,采用sequential mode

2.每级增益调节范围0~40dB,整个电路增益调节范围:0~80dB

3.±5V供电,这是为了能放大电压值有+有-的信号

4.电路的通频段包含1k~1MHz

5.DAC输出给每个放大器的GPOS来控制增益

捕获.PNG

上图是小弟根据芯片手册的图49以及图33进行更改画出的电路图,请问精通该芯片的工程师,上面的电路能实现我前面所说的5点要求吗?如果有问题的话,需要如何修改才能实现要求?

小弟还有一些关于AD603的一些问题想让相应的工程师帮助解答:

1.13页的"增益控制接口"这一部分中说到增益控制电压必须在共模范围-1.2~2V(+5V供电时)之内,但

結果