已回答假定已回答

关于AD603一些问题

WuBowen 在 2016-12-7 詢問的問題
最後回覆由cnhtzxb@163.com於2017-1-6提供

ADI的工程师,小弟想用AD603做一个可变增益放大电路,有如下要求:

1.使用两个AD603级联,并使用sequential mode连接方式

2.每级增益范围为0~40dB,整个电路增益范围为0~80dB

3.由于需要放大的信号的电压值有+有-,所以个人认为应该用±5V的电源供电

4.电路的通频段包含k~MHz

5.DAC输出给两个AD603的GPOS来控制增益

小弟根据芯片手册的图49,图33和图51,做出了如下的电路原理图

捕获.PNG

小弟想麻烦精通此芯片的工程师帮忙看看,上面的电路能实现前面所说的功能吗?如果有问题的话,应该怎样修改才能满足前面所说的5个要求?

还有,小弟在看AD603芯片手册时有些疑惑,希望有大神帮忙解答:

1.芯片手册中13页的"增益控制接口"部分中提到增益控制电压需在共模范围内:-1.2~2.0V(+5V供电时),但15页图38中VC=0V时,VG2=-1.526V,已经不在上述共模范围内,这样芯片还能正常工作吗?

2.18页图49中输入端J1可以输入一个有负电压的信号吗?

3.为什么在"低噪声AGC放大器"这一部分中说C2引入了一个16kHz高通角,为什么不是RT与C1?如果将其中的C1,C2和C10均改为1uF,是不是电路的通频带就由16kHz高通改为1.6kHz高通了?

希望精通该芯片的工程师及大神帮忙解惑,谢谢

結果