已回答假定已回答

关于AD9914评估板的若干问题,论坛中未搜索

louzhiyi 在 2016-12-7 詢問的問題
最後回覆由kaibinwei於2016-12-26提供

Analog工程师您好:

本人学生,购买了AD9914的评估板,由于是新手,有如下问题不明白,也未在论坛搜索到答案。我想用AD9914评估板输出一个调相信号。用FPGA作为控制芯片,50MHz时钟。

1、AD9914有并行配置、串行配置、并行直接编程模式,对吗?

2、如果问题1答案为是,那么评估板实现调相信号有两种方式(不用C语言,所以用不到串行配置):并行配置好所有寄存器,然后从PS0引脚(PS1=PS2=0)输入一个方波信号,选择Profile0或者Profile1,以实现相位交替变换,可以吗?也可以并行配置好之后,产生一个单频信号,然后通过32位端口直接输入相位控制字(幅度控制字的位保持不变)来改变相位?如果PS[2:0]不能实现相位切换,那么怎么实现调相功能?

3、PS[2:0]引脚问题:可是我用评估板调试软件配置好寄存器后,断开串行USB配置线,从PS0输入一个方波(频率从1HZ——10MHz都有试过),并不能控制相位的切换,但是手动接插PS0引脚到0或1,波形是会变换的,为什么?

4、并行配置的时钟问题:FPGA写入数据是以50MHz作为时钟,还是以SYNC_CLK作为时钟?或者先以50MHz输入数据到缓冲器,再执行IO_UPDATE时用SYNC_CLK作为时钟?

5、VCO校准和DAC校准:我是这样想的,复位后,先写CFR1[24]=1,延时400000ns后,CFR1[24]=0,延时20000ns,完成VCO校准,表示PLL已锁定;然后写CFR4[24]=1,延时400000ns后,CFR4[24]=0,延时20000ns,完成DAC校准,之后就是配置两个要切换的Profile。这样可以吗?

 

我是学生小白,问题可能有点低端,谢谢工程师们的耐心解答,谢谢~

結果