已回答假定已回答

AD9833的高温替换芯片哪个比较合适?

bomlulu 在 2016-12-9 詢問的問題
最後回覆由cnhtzxb@163.com於2016-12-24提供

之前用的是AD9833,但是最高耐温是105℃。

现在想找一个耐温125℃的,

找了AD9833-EP,AD9837两个,和AD9833引脚一样的,

现在想问的就是AD9833-EP,AD9837和AD9833除了耐温还有什么不同吗?

选择哪个作为替换比较好呢?

結果