EmmaChen

精品连载——模拟噪声分析常见误区,你点赞我来更!

EmmaChen 在 2016-12-9 建立的討論區
最後回覆由zjf於2017-3-10提供

在任意一块芯片中模拟电路设计都是必不可少的,而噪声又是模拟电路设计的一个核心问题,因为模拟电路对噪声、串扰和其他干扰比数字电路敏感得多!噪声的存在会直接影响能从测量中提取的信息量,以及获得所需信息的经济成本等。

 

点赞赚积分~积分换好礼~其实你离积分商城精美礼品就只有一个赞的距离

 

版主手握一份获攻城狮朋友点赞无数的模拟噪声分析常见误区汇总(带举栗子的哟~),现在就将其连载出来造福各位小伙伴,赞起来吧小伙伴们,集齐3个赞(有用、喜欢...都ok)就可以“召唤”下一更哦,大家也可以跟帖吐槽模拟电路设计中遇到的头疼事儿、新鲜事儿...

 

好啦~连载模式正式开启!

 

【第一更】误区一:降低电路中的电阻值总是能改善噪声性能

 

噪声电压随着电阻值提高而增加,二者之间的关系已广为人知,可以用约翰逊噪声等式来描述:

erms 为均方根电压噪声,

k为玻尔兹曼常数,

T为温度(单位为K),

R为电阻值,B为带宽。

 

这让许多工程师得出结论:为了降低噪声,应当降低电阻值。虽然这常常是正确的,但不应就此认定它是普遍真理,因为在有些例子中,较大的电阻反而能够改善噪声性能。

 

咱们用实栗说话:在大多数情况下,测量电流的方法是让它通过一个电阻,然后测量所得到的电压。根据欧姆定律V = I ×R,产生的电压与电阻值成正比,但正如上式所示,电阻的约翰逊噪声与电阻值的平方根成正比。由于这个关系,电阻值每提高一倍,信噪比可提高3dB。在产生的电压过大或功耗过高之前,此趋势一直是正确的。

 

 

赞起来吧小伙伴们!版主第二更已经准备好了哦~

結果