已回答假定已回答

请教ADI高手如何设置ADV7403 RGB输入YPbPr输出

shane 在 2013-1-11 詢問的問題
最後回覆由wangmigooo於2013-1-11提供

我想将VGA(1024*768@60)输入ADV7403然后转换成YPbPr输出。

转换中使用CSC按照DataSheet配置I2C后,发现A4,B4,C4无论设置什么数值都不参与运算,感觉非常困惑。

我的配置参数如下:

0x05,

0x02

0x06, 0x0C

0x1D, 0x47

0x3A, 0x21

 

0x52, 0x00

0x53,

0x00

0x54, 0x07

0x55, 0x0C

0x56, 0x94

0x57, 0x89

0x58,

0x48

0x59, 0x08

0x5A, 0x00

0x5B, 0x7A

0x5C, 0xE1

0x5D,

0x00

0x5E, 0x19

0x5F, 0x48

0x60, 0x08

0x61, 0x00

0x62,

0x20

0x63, 0x03

0x64, 0xA9

0x65, 0x1A

0x66, 0xB8

 

0x6B,

0xC3

0xF4, 0x3F

 

各位高手帮忙看一下问题在哪里,不胜感谢

結果