已回答假定已回答

ADI 分频器的选型及使用问题

liuxiaoyu 在 2016-12-10 詢問的問題
最後回覆由liuxiaoyu於2017-1-20提供

我想对2GHz的正弦波(相位噪声很低)进行16分频,分频出来的125M信号输入给FPGA,想选用ADi的分频器实现分频功能,我有以下几个问题:

1.我查了ADi的分频器,分为(1)时钟分频器,(2)分频器、预分频器与计数器两大类,覆盖的频率范围都包含我需要的2GHz,我想知道,(1)和(2)这两类分频器有什么不同吗?是否是输入信号格式要求不同?第(1)的手册中没有提到相噪,是否(1)比(2)的相噪性能会差一些?

2.hmc363g9的技术手册中有output voltage waveform图,这个图中的曲线是单端输出的信号波形,还是差分端出的信号波形?如果是差分的波形,那么这个输出直接作为LVDS信号输入给FPGA信号是否可以(在输出频率为125MHz时)?

Electrical Specifications中的Output Power 是在Fin=12G时给出的,output power Min 1dBm,  Type 4dBm, 那么,在1GHz信号输入时,是否也是这个输出幅度?

3.有什么更好的建议的方案,希望大家不吝指出(包括如何尽量少地引入相位噪声,如何与FPGA进行接口等),十分感谢!

问题挺多,不知我是否讲明白了,期待大家的帮忙,谢谢!!

結果