已回答假定已回答

有偿求助AD9364完整FPGA配置/日报酬700RMB

forthejoy 在 2016-12-12 詢問的問題
最後回覆由xfz於2016-12-21提供

目前正在使用AD9364进行课题开发,已有配置字生成软件,已有一套自己开发的FPGA配置程序,使用基带数据直接进行射频IQ调制,发送频点1300MHz!做类似CDMA系统,一收一发无问题,多发一收在接收机端一个用户的数据丢帧严重,现怀疑发送波形质量太差,导致叠加后的波形失真,目前正在调试!由于开发时间紧张,现希望有此芯片开发经验的人给予帮助,提供一定报酬,也当作是技术交流啊!大神请速速联系我啊!xyyqb@qq.com!万分感谢!

結果