已回答假定已回答

只要对着AD7799的SPI接口哈一口气,100%停止工作。咋回事?

xufei@deepthview.com 在 2016-12-15 詢問的問題
最後回覆由lee@westlakemeter.com於2016-12-21提供

AD7799的SPI接口老是会停止读出数据。只要对其SPI接口吹口气,让其接口受潮就会100%出现这个问题。有时候钢焊接好也有这个问题,得拿焊枪补一刀才能正常工作。正常工作的时候能够很稳定的运行,只要哈一口气,立马死翘翘。这个是咋回事?

AD7799芯片一共来自三个供应商,都存在这个问题,其中ADI公司的样片也会现这个问题。

一开始以为这个芯片是潮湿敏感者型元件,但是手册上没有发现这种描述。

我拿笔筒对着各个芯片挨个吹气,其他芯片水汽都凝在上面了依然坚挺。唯独AD7799,一吹就罢工!只能重新上电。

上图:

下图是原理图,一个简单的SPI接口而已。

下图是实际焊接的图。手一碰SPI接口(不是接插件的SPI接口,而是碰一下芯片的SPI接口)都会导致停止工作。

下图就是我本人挨个吹芯片,使其表面有水汽。确认是AD7799的问题。

跪求各路大神帮忙。。。

結果