已回答假定已回答

AD9122输出幅值不能满足要求

kerb 在 2016-12-17 詢問的問題
最後回覆由kerb於2016-12-20提供

你好,

 

我们使用AD9122产生100MHz的正弦波信号, 幅值应该是400mVpp, 但是只有300mVpp, ad9122的配置如下:

PLL disable;

LVDS接口时钟频率为300MHz;

使用4x插值; 使用HB1和HB2, 旁路HB3;

DACCLK = 1200MHz;

 

另外发现一个问题: 使用HB1 HB2 和 使用HB2 HB3时的信号幅值都一样; 按照datasheet, 使用HB2 HB3时的信号带宽更小, 幅值也应该更小.

 

请问怎么解决这个问题?

 

谢谢!

結果