已回答假定已回答

AD5755_1电流输出模式异常

kilua 在 2016-12-18 詢問的問題
最後回覆由kilua於2017-1-19提供

你好:

      正在基于AD5755_1做模拟量输出。硬件参考数据手册与开发板搭建,驱动程序是搜索芯片资料页面下载到的,官方给出,是通过GPIO口软件模拟的SPI通讯。

      目前的情况是,电压输出模式下正常,根据软件设置值进行实际测量,输出值正确。说明SPI通信程序是正确的。

      使用电流模式输出存在异常。现象是:配置完成之后,进行输出,外加负载为500欧的电阻,输出一个20ma电流值时,电阻两端电压为1.0V;输出10ma时,电阻两端的电压.为0.34V,请问这是什么原因造成的?

      另外,对回读状态寄存器读取时,得到的值总是0x00(如果有开环或者过电压情况,回读信息应该非0)。

      请教各位大侠。 谢谢!

結果