已回答假定已回答

AD7266 FPGA驱动采样异常

heshuangwang@sina.com 在 2016-12-20 詢問的問題
最後回覆由heshuangwang@sina.com於2016-12-27提供

在使用AD转换芯片AD7266过程中,遇到问题如下:

描述:

工作模式为单端、2*Vref输入方式,固定采集VA1和VB1,两管教固定输入2.5V电平,有FPGA驱动实现。

在使用14SCLK完成采集过程中发现,DOUTA与DOUTB外传的数据并不相同(实际使用示波器采样确认);

随后使用32SCLK方式,发现DOUTA输出数据也存在异常。

(试验过程中注意到了上述工作模式下,输出编码应为二进制补码方式)

故麻烦您确认 在上述工作模式下:

1. 两端口输入2.5V,实际正确的DOUTX输出结果是多少?

2. 在使用14SCLK完成采样时,为什么DOUTA与DOUTB外传数据会不同?

3. 是否可以提供AD7266的FPGA实现代码?

 

以上

谢谢!

結果