已回答假定已回答

ML605 FPGA开发板驱动AD9739A

caomaozxz 在 2016-12-26 詢問的問題
最後回覆由YosenBian於2017-1-17提供

在使用AD转换开发板AD9739A-FMC-EBZ-ND时我们遇到了如下问题:

1、 我们用ISE软件例化了一个AXI SPI IP,用来配置AD9739A-FMC-EBZ-ND开发板,我们使用官方提供的SDK代码, SPI引脚定义与官方例程的FPGA引脚保持一致。在通过SPI配置AD9739A-FMC-EBZ-ND开发板上的ADF4350芯片和AD9739A芯片时,程序提示芯片的初始化配置均失败。我们用示波器去检测ADF4350的输出时,也没有发现有时钟信号。在官方提供的ad9739a.c代码中当程序执行到第369到372行是跳出了程序(return -1)。图片如下。

IMG_1409.JPG

2、 我们在用官方提供的ML605与AD9739A-FMC-EBZ-ND配套的例程文件(cf_ad9739a_mb_edk_14_4_2013_02_11.tar.gz)通过SDK软件烧录system.bit时,当system.bit文件烧录进度接近完成的时候,FPGA开发板会掉电重启。已经尝试过多次,一直存在这个现象。

请帮助我们对以上问题给出有效的解决方案,谢谢。


結果