EmmaChen

【官微有奖互动】改变您的电路设计,从这些器件开始!

EmmaChen 在 2016-12-27 建立的討論區
最後回覆由Amenda-NanYa於2017-4-24提供

废话不多说,先放上官方微信二维码~(版主一向简单粗暴

QQ图片20161107173240.png

新年喜庆好礼带回家~拿出手机,扫描上方二维码即可参与“电路设计器件”讨论~就有机会参与抽取新年好礼哦~

 

版主现在就将ADI在2016年共推出数十款业界领先的集成电路产品罗列出,当然也欢迎跟帖讨论,讲讲你最喜欢哪款产品~你的设计中有什么有趣事儿都可以跟帖分享的哦~

 

  • 集成VCO的新款PLL频率合成器ADF4355,其工作频率可高达6.8 GHz,对于业界当前的载波频率,如此高的频带可提供相当大的裕量!

EV-ADF4355SD1Z.png

更多ADF4355详情点击:http://www.analog.com/cn/products/rf-microwave/pll-synth/plls-w-integrated-vcos/adf4355.html

 

  • 业界速度最快的LVDS信号隔离器ADN465x闪亮登场,其数据吞吐速率比竞争型数字隔离器最高快四倍。 与以前的定制方案相比,利用ADN465x可以直接隔离高速串行LVDS信号,无需进行解串行化处理。

pastedImage_47.png更多ADN465x详情点击:http://www.analog.com/cn/about-adi/news-room/press-releases/2016/2-11-2016-perform-reliability-measurement-confidence-in…

 

  • 超低功耗微控制器ADuCM302x系列,旨在帮助物联网应用延长电池寿命、降低运营成本,而不牺牲安全性和可靠性。

 

  • 旨在使能源稀缺的物联网应用实现更快速、更高效能量采集的电源管理单元(PMU)ADP509x位列市场上效率最高的能量采集PMU之一,工作损耗仅为亚μW级别,并提供当今最快的冷启动时间。

更多ADP509x 详情点击:http://www.analog.com/cn/about-adi/news-room/press-releases/2016/2-23-2016-energy-harvesting-power-management-unit.html

 

  • 电源转换设计的一大突破——创新型混合信号控制处理器ADSP-CM41x系列,就太阳能和其它新兴能源应用而言,硬件集成达到了前所未有的水平,对现代逆变器设计产生了翻天覆地的影响。

Power-Conversion-PR-Image.jpg

更多ADSP-CM41x详情点击:http://www.analog.com/cn/products/landing-pages/001/adsp-cm41x-product-family.html

 

  • 具有超低噪声性能的低压差稳压器系列ADP176x和ADP175x,能为噪声敏感型精密模拟和RF应用——尤其是需要更高的数据速率时——提供更干净的供电轨、更快的瞬态响应和更高的电源电压抑制比(PSRR)。

ADP175x-and-ADP176x-PR-Image-250x250-72dpi-cn.jpg

更多ADP176x和ADP175x详情点击:http://www.analog.com/cn/about-adi/news-room/press-releases/2016/3-16-2016-analog-devices-low-dropout-regulators.html

 

  • 针对新一代太阳能、能源储存和电动汽车基础设施应用的完全集成式电能转换平台,集成同类器件中第一款和唯一一款荣获TUV-SUD VDE-AR-N4105安全认证证书的处理器ADSP-CM41x。

power-conversion-cn.jpg

更多详情点击:http://www.analog.com/cn/about-adi/news-room/press-releases/2016/5-11-2016-new-power-conversion-platform-improves-safety-reliability-efficiency.html

 

  • 高功率(44 W峰值)单刀双掷(SPDT)硅开关ADRF5130,使得设计人员可以缩减蜂窝无线电系统的硬件尺寸和偏置功耗。其功耗更低,效率更高,电流消耗显著低于现有PIN二极管解决方案。

更多ADRF5130详情点击:http://www.analog.com/cn/products/rf-microwave/rf-switches/spst-spdt-sp3t-sp4t-sp6t-sp8t/adrf5130.html

 

  • 重磅发布—RadioVerse™技术和设计生态系统,以便为客户提供集成收发器技术、鲁棒的设计环境和针对特定市场的技术专长,使其无线电设计能够快速从概念变为产品。

 

640.webp.jpg

作为RadioVerse技术和设计生态系统发布的一部分,同时推出的AD9371是集成式宽带RF收发器产品系列中的最新成员。它是一款高度灵活的运营商级片上系统无线电解决方案,在标准工作条件下实现了300 MHz到6 GHz的宽RF调谐范围、100 MHz信号带宽以及低于5W的功耗。它可以取代或消除多达20个分立无线电器件,且能用作多种应用和标准的通用设计平台,提高研发效率并缩短终端产品的上市时间。

 

更多详情点击:http://www.analog.com/cn/about-adi/news-room/press-releases/2016/5-23-2016-adi-simplifies-wireless-system-design.html

 

  • 发布24位同步采样Σ-Δ型ADC系列AD7768,与最相似的竞争型产品相比,其具有6 dB动态范围优势,并可在最宽的可用带宽范围内提供业界最佳的积分非线性性能。

EVAL-AD7768FMCZ.png

更多AD7768详情点击:http://www.analog.com/cn/products/analog-to-digital-converters/ad-converters/ad7768.html

 

  • 日益壮大的单芯片多核SHARC处理器系列迎来两位新成员——ADSP-SC57x和ADSP-2157x,它们集SHARC技术和ARM®Cortex-A5系统控制能力于一体,提供针对复杂应用的高性能、低成本解决方案,如DolbyAtmos®,DTS:X®或主动降噪等。

更多ADSP-SC57x和ADSP-2157x详情点击:http://www.analog.com/cn/about-adi/news-room/press-releases/2016/06-16-2016-new-analog-devices-sharc-processor-platform-delivers-superior-sound-experience.html

 

  • 用于手势识别的光学传感器ADUX1020,可通过单个传感器测量对象的位置、距离和手势,相比现有解决方案具有更佳的检测精度和可靠性。

ADUX1020-EVAL-SDP.png

更多ADUX1020详情点击:http://www.analog.com/cn/products/optical/optical-sensing-devices/optical-mixed-signal-devices/adux1020.html

 

  • 推出低功耗、高性能的无线电收发器ADF7030-1,在休眠模式下的电流达到行业最低,是物联网(IoT)设备、智能计量、安全和楼宇自动化、工业控制、无线传感器网络用户的理想之选。

ADF7030-1-EZ-KIT.png

更多ADF7030-1详情点击:http://www.analog.com/cn/products/rf-microwave/integrated-transceivers-transmitters-receivers/low-power-rf-transceivers/adf7030-1.html

 

  • 可为宽带和无线服务运营商提供业界最高的带宽和动态范围的转换器AD9162,能把未来的电视体验带给当今的家庭观众,支持在更多频道上以史无前例的传输和下载速度享受超高清(UHD)和4K电视。

AD9162-FMC-EBZ_ANGLE.jpg

更多AD9162详情点击:http://www.analog.com/cn/products/digital-to-analog-converters/high-speed-da-converters/ad9162.html

 

  • 能使军用和商用雷达设计人员实现高分辨率雷达成像的高精度新型数模转换器AD9164,拥有从音频到6 GHz的频率覆盖范围,使得测试仪市场离通用无线测试平台更近一步。

更多AD9164详情点击:http://www.analog.com/cn/products/digital-to-analog-converters/high-speed-da-converters/ad9164.html

 

  • 用于增强智能电网设备监控功能的数据采集系统(DAS)AD7616支持0.2级的测量精度,使得更快的开发更高精度的经济型故障检测设备变的可能,这些设备有助于继电保护操作人员在最大程度上降低维修和更换受损元件的高额成本。

640.webp (1).jpg

更多AD7616详情点击:http://www.analog.com/cn/products/analog-to-digital-converters/ad-converters/ad7616.html

 

  • 微波和毫米波移动运营商及电信设备制造商的福音——高度集成的Rx/Tx转换器HMC8100和HMC8200,它们别具一格地整合了许多功能,可取代多种分立器件,为微波回程应用提供单一来源的高性能解决方案。

HMC8100-HMC820-Web.jpg

更多HMC8100和HMC8200详情点击:http://www.analog.com/cn/design-center/landing-pages/002/tw-news/2016-news/adi-analog-devices-rxtx-converters-enable-more-reliable-mobile-2016-9-23.html

 

  • 四款高性能射频和微波标准模块,提供易于使用、完全集成且密封的解决方案,可大幅缩短设计周期的概念验证阶段,有助于减少组装、测试和验证设计所需的内部技术支持工作量。

更多详情点击:http://www.analog.com/cn/about-adi/news-room/press-releases/2016/9-20-2016-adi-expands-portfolio-high-performance-rf-microwave-standard-dodules.html

 

  • 新一代生物电模拟前端(AFE) AD8233,利用它可实现尺寸更小、重量更轻、外观更隐蔽、电池续航时间更长的心脏监护设备。

640.webp (2).jpg

AD8233 AFE是一款全集成式单导联心电图(ECG)前端,设计成一个紧凑易用的器件。通常,开发人员需要以单个器件设计ECG前端,这会增加成本和设计时间。高度集成、即拆即用的AD8233 AFE消除了这些不必要的成本和额外时间,帮助开发人员更快地将产品推向市场。

 

更多AD8233详情点击:http://www.analog.com/cn/products/application-specific/medical/ecg/ad8233.html

 

  • 能以极低的噪声执行高分辨率振动测量的三轴MEMS加速度计ADXL354和ADXL355可通过无线传感器网络实现结构缺陷的早期检测。

640.webp (3).jpgADXL354和ADXL355的倾斜稳定性提供了温度与时间范围内的出色可重复性,是采用惯性测量单元(IMU)和倾角计的无人机中方向与导航系统的理想之选。

 

更多详情点击:http://www.analog.com/cn/about-adi/news-room/press-releases/2016/10-3-2016-analog-devices-mems-accelerometers-enable-early-detection-structural-defects.html

 

  • 一款具有电源质量分析功能的高集成度三相模拟前端(AFE)ADE9000,与定制解决方案相比,它是一种现成解决方案,提供嵌入式电源质量算法,并与高性能模数转换器(ADC)集成在单个器件中。

 

更多ADE9000详情点击:http://www.analog.com/cn/products/analog-to-digital-converters/integrated-special-purpose-converters/energy-metering-ics/ade9000.html

 

  • 具有业界领先的精度和稳定性的高精度惯性测量单元(IMU)ADIS16490 同时也是体积最小、重量最轻、功耗最低的同类解决方案。它具有最低的陀螺仪角度随机游动和加速度计速度随机游动,帮助消除稳定反馈环路的抖动。

EVAL-ADIS2_WebPic_00.PNG

更多ADIS16490详情点击:http://www.analog.com/cn/products/mems/inertial-measurement-units/adis16490.html

 

  • 对外部瞬变电压浪涌抑制器件的需求将不复存在——业界首批通过4级EMC浪涌保护全面认证的RS-485收发器ADM2795E和ADM3095E诞生,使用它们无需进行单独的设计、测试、验证和正式申请合规认证。

 

更多ADM2795E和ADM3095E详情点击:http://www.analog.com/cn/about-adi/news-room/press-releases/2016/11-2-2016-analog-devices-rs485-transceivers-first-to-meet-stringent-iec.html

 

  • 新一代高精度逐次逼近型(SAR)模数转换器(ADC)AD4003和AD4000,以独特的方式将高性能、低功耗、小尺寸和易用性结合于一体,具有高输入阻抗模式和跨度压缩模式,能够减少ADC驱动器级的设计难题,提高放大器选型的灵活性。

ad4003-rgb-300x300-title-web_cn.jpg

更多AD4003和AD4000详情点击:http://www.analog.com/cn/about-adi/news-room/press-releases/2016/11-3-2016-analog-devices-high-resolution-low-power-sar-adc.html

 

  • 全集成式惯性组合传感器系列ADXC150x,集行业领先的抗冲击性、抗震性、一流的可靠性、精度于一身,克服了将汽车陀螺仪和加速度计集成到单个封装中时遇到的巨大挑战。

adxc1501-rgb-300x300-title-web_cn.jpg

更多ADXC150x详情点击:http://www.analog.com/cn/about-adi/news-room/press-releases/2016/11-8-2016-integrated-accelerometer-gyro-combo-series.html

 

  • 在开关技术领域取得的重大突破,提供用户期盼已久的替代产品ADGM1304和ADGM1004 ,以取代100多年前即被电子行业采用的机电继电器设计。

 

640.webp (4).jpg

与传统机电继电器相比,ADGM1304和ADGM1004 RF MEMS开关的体积缩小了95%,速度加快了30倍,可靠性提高了10倍,而功耗仅为原来的十分之一。

 

更多ADGM1304和ADGM1004详情点击:http://www.analog.com/cn/about-adi/news-room/press-releases/2016/11-8-2016-analog-devices-makes-mems-switch-technology-commercial-reality.html

結果