已回答假定已回答

AD9642BCPZ-170采样信号之后,频谱被破坏了,咨询!

TXC 在 2016-12-28 詢問的問題
最後回覆由TXC於2017-5-8提供

说说我调试 AD9642遇到的问题:

1. PCB上,9642的数据和时钟走线都是差分对走线,并且等长,接到 FPGA 对应的P和N引脚,采样的数据发现很多毛刺,后来将时钟相移30度,采样的数据没有毛刺了。

2. 如下面的时域图显示,在没有明显毛刺的情况下,分析频谱发现经过adc之后,信号频谱变差了,多了很多谱线,正常信号比最大干扰信号大16dB左右。如图(时域和频域):

 

11.bmp

time.bmp

00.bmp

这个问题有没有解决办法?

另外,根据9642的手册,DCO+/-的上升沿是数据D0, D2, ..., D12,也就是偶数比特,下降沿对应数据是D1, D3, ... D13,也就是奇数比特,不知道理解得对不对?

結果