已回答假定已回答

ADF4350锁定存在的问题

shane 在 2013-1-14 詢問的問題
最後回覆由wangmigooo於2013-1-14提供

我最近在调试ADF4350芯片, 我打算是通过ADF4350产生一个500-4000MHz的步径为500KHz的频率源

 

出现以下问题:
1
当我测试500-600MHz的信号时,是每隔10MHz进行测试,但是测试时出现500,510,520可以锁定,530,540,550,560,570,580.590没有锁定的问题。
2
测试500-510MHz每隔1MHz时,没有锁定。
请问这个如何解决

結果