shane

[征文] 关于仪运放AD620的原理及计算(原创)

shane 在 2013-1-14 建立的討論區

进入公司,要求设计一款用于应变等小信号放大的产品,由于涉及到一些差分放大,经多方选择比较后,选用了ADIAD620这款仪表放大器。现将自己整理的有关AD620及同类型仪运放的原理和计算,做为一个帖子,发出来跟大家共享,若有错误敬请指正。

 

仪用放大器与很多放大电路一样,都是用来放大信号的目的,但仪运放放大电路的特点是,它所测量的信号通常都是在噪声环境下的微小信号。而噪声通常都是共模噪声,所以在电路设计要求上,电路有很高的共模抑制比,利用共模抑制比将信号从噪声中分离出来。因此好的仪用放大器测量的信号能达到很高的精度,在医用设备、数据采集、检测和控制电子设备等方面都得到了广泛的应用。

精密仪表放大器大多采用典型的集成三运放结构,如图所示。通过运放的虚断、虚短理论,可以计算出最终输出和输入之间的关系。
(由于帖子内容涉及到一些图片,但是我又不知道如何把图片插入到帖子中,因此只好把要发的帖子的内容作为一个附件上传了,大家感兴趣的,可以点开附件看看。)

另外,TI公司也有一款产品,是INA129U,其功能跟ADI的AD620性能几乎相同,但是出于对价格成本的考虑,还是AD620相对便宜点,因此,在这里我也推荐一下这款芯片。

附件

結果