已回答假定已回答

请教下AD9788不同频率输出的插损是不是不一样

shane 在 2013-1-14 詢問的問題
最後回覆由wangmigooo於2013-1-14提供

请教下各位,AD9788内置的 NCO
允许用户设置频率使AD9788在不同的输出频率,那么不同频率输出是否插损不一样?

 

例如给DAC同样数字信号时,我们设置DAC输出为90M时,幅度为-10dBm,当设置NCO输出为220MHz时,幅度为-13dBm,这是DAC特性引起的吗?频率越高,插损越大?

結果