已回答假定已回答

AD9364接收通道底噪过高

tangshanwu 在 2017-1-3 詢問的問題
最後回覆由tangshanwu於2017-1-4提供

有没有哪位用AD9364做过调制和DPD的?

 

接收通道采下来的数据用MATLAB分析频谱如附件所示。ADC的采样率为480MHz,8倍抽取,FIR滤波器为用户设计,3dB带宽为17MHz。第一张为带宽信号的分析结果,第二张图为CW信号的分析结果。

 

感觉底噪影响到DPD的校正效果。接收通道采样数据做FFT分析,发现其邻道功率比只有40dB左右。

 

不知道是AD9364的使用问题还是AD9364的接收通道的邻道功率比指标本来就不是特别好。

 

麻烦大家给点建议,谢谢。

結果