EmmaChen

未来的“电机驱动与控制”,你不得不知的四大特性!

EmmaChen 在 2017-1-5 建立的討論區
最後回覆由zjf於2017-8-2提供

响应国家号召,打造绿色工业制造,电机驱动与控制”担当着不可或缺的职责,其未来发展趋势也必将向“环保”主题靠拢

 

这不,咱们的同事,ADI公司亚太区电机与电源控制行业市场部经理于常涛表示,在工业领域的电机控制的未来趋势可以用四个词概括:节能高效安全互联

图片1.png

ADI公司亚太区电机与电源控制行业市场部经理  于常涛

 

  • 节能方面,电机消耗了全球近40%的能源! 节能是永恒不变的主题,对于电机控制而言,节能更多的体现在高效率电机的使用与普及。

 

  • 而高效方面,电机控制性能的提升,从而提高生产效率。

 

  • 安全体现在 “除了基本的避免’机器伤人’外,可预测的健康监控被越来越引入到电机控制系统中来。

 

  • 互联则指工业现场的实时以太网的应用与普及。

 

对上面四点,版主觉得真的说到点上了,尤其是互联这一点是目前工业互联网大趋势的反映啊,大家怎么看?

 

并且ADI作为一家半导体工业,也是从这几个方面来提供有差异化的解决方案的

 

在电机驱动领域,马达控制器的作用不可小视,如何判定一个马达控制器芯片是否过关也尤为重要。马达控制是一个小系统,它不是由一颗单一的芯片来实现的。如果以系统中比较重要的主控制器为例,ADI公司推出ADSP-CM40x系列处理器有着鲜明的特点:计算能力强;高性能的集成式 SAR ADC;以硬件加速器方式实现的SINC滤波器。

 

既然说到了ADSP-CM40x系列,那就插个楼讲一下吧~

 

ADSP-CM40x系列处理器有业界性能领先的16位ADC和丰富的接口资源以及超大的片上存储器,有利于实现紧凑的布局和缩短设计周期。

  • 利用内置16位高精度ADC配合和低成本、高性能的运算放大器来降低系统总成本。
  • 片内提供额外特别设计的硬件加速模块——HAE(谐波分析引擎)来执行电能计量和FFT等后信号处理算法, 从而降低MCU的负荷。为客户提供一种简便的方法来实现"计量"和"保护"的自动化设备。
  • 支持两条CAN总线以增强背板通信,从而提高通信带宽或提供系统级冗余。
  • 采用"差分型"通信接口以增强基于背板的系统级可靠性。
  • 集成以太网MAC,支持IEEE1588。

 

下图是ADSP-CM408F电机驱动控制板(EZ-KIT)以及电机驱动电源板

图片2.png

图片3.png

 

在这个科技创新产业兴起,第四次工业革命时代到来,数据化、信息化的工业制造成为了未来的发展的必要趋势,在这样的工业生产时代,哪种类型的电机会是未来工业中的“香饽饽”也成为人们的话题。在不同应用领域,电机的类型也是各有不同。如果以工业自动化为例,PMSM(永磁同步马达)的应用越来越广泛,原因很简单,节能、高效,控制性能好

結果