EmmaChen

开年第一枚参考设计,涵盖更多完整功能的皮安级电流计量

EmmaChen 在 2017-1-6 建立的討論區
最後回覆由孙治国於2017-1-10提供

世健公司研发的皮安(pA)级电流计量(以下简称PAM)评估套件涵盖了分析仪器中检测器信号处理的完整功能,该套件包括电流输入转换板、电压输入缓冲板,数据采集板和引脚转换板四种组件。利用该套件客户可以根据自己产品的特性选择不同的子板搭配组合,快速评估本套件中的器件性能,缩短设计周期。

 

点击链接,即可下载完整资源包:http://h.analog.com/CN-REF-PAM

 

 

该资源包包括详细资料及软件下载

  • 硬件设计文档(原理图、PCB及BOM)
  • 上位机软件
  • 测试报告
  • 用户操作手册

 

电流输入转换板与电压型输入缓冲板均采用了ADI公司最新发布者的飞安(fA)输入偏置静电计放大器ADA4530-1, 数据采集板采用了ADI公司的AD7172-2 ,24位31.25 kSPS Σ-Δ ADC。引脚转换板对ADA4530-1AD549的引脚、两者的供电电源均进行了兼容化设计,客户可在使用AD549芯片的原有产品上直接评估ADA4530-1的性能,无需重新制板。本评估套件还提供了上位机软件进行波形实时显示和数据分析。

epsh-pam-pic.jpg电路板实物图

 

软件设计

PAM上位机软件的主界面如图所示,这是世健国际贸易(上海)有限公司开发的上位机软件,具有波形显示、采集数据显示与直方图统计、数据保存等功能。

epsh-pam-pic-2.jpg

 

硬件设计

本评估套件提供如下接口:

  • 电流型探测器输入接口
  • BNC电压输入接口
  • 1路 隔离RS-232输出
  • 1路 隔离USB输出

epsh-pam-pic-3.jpg

結果