YosenBian

分享:基于ADISimPLL的ADF4159连续调频波仿真

YosenBian 在 2017-1-6 建立的討論區
最後回覆由YosenBian於2017-6-21提供

摘要:

         ADI提供了一套FMCW民用雷达方案,其中推荐的锁相环就是ADF4159。本文着重于采用ADISimPLL用于辅助设计环路滤波器、产生调频波的仿真。(据悉ADISimPLL并不是基于仿真器计算的,而是用实验室实际试验数据,结合仿真器拟合的。)

 

ADF4159的性能参数及操作原理详见datasheet,这里不展开讨论。

 

现在正是开始介绍流程,这里步子跨的小一点,一步一截图。

1. 器件选择ADF4159

 

2.器件基本情况选择

3. 输出频率、鉴相频率配置

 

4.PLL配置

 

5. 环路滤波器设计,这里集成了很多模型可供挑选。

 

6.VCO设置,这里用了个定制的,当然也可以从元件库里选择,不过这就要VCO本身符合之前设置的各种性能要求

 

7. PLL参考设置

8.环带通路设置,调频波使能设置

9. 左边是设置栏,右边是输出栏,这个输出的频域响应

时域响应,看到这个连续的三角波了么

原理图模型,虽然只能清晰的看到环路滤波器,这对于设计环路滤波器是个不错的辅助,对于ADF4159及VCO只能意思意思

 

10.具体设置,这一部分是在向导中设置的,不过这里也能改(绿框里)

11. 这一部分是环路滤波器,以及调频波的而设置。

       需要注意,环路滤波器这是理想参数,也可以设置为Component模式,用真实的电容电阻值来反向计算环路滤波器的参数,如右图。

      在Modulation模式下,DEV,DEV_OFFSET,CLK1,CLK2等参数需要设置正确,才能出现我们需要的调频波。至于参数的计算,ADF4159的芯片手册中有个实际计算的例子,这里就不赘述了。

 

 

最后,有钱买评估板,有仪器设备的直接上,评估软件比这个还傻瓜,都不用你算寄存器的值,直接就帮用户算好了,很方便。这个分享是给那些没钱买评估板的朋友们,在实际电路设计前,心里好有个数。(其实主要是辅助设计环路滤波器)

 

楼主刚开始学习RF,PLL,Radar什么的,水平有限,就不分析仿真报告了,有啥不准确的地方欢迎各位前辈指正。

欢迎讨论。

結果