已回答假定已回答

AD9914 调频

zou 在 2017-1-8 詢問的問題
最後回覆由KimuraTakuya於2017-2-28提供

    你好,ADI工程师!

   上电后,我设置F【3:0】=0001,即使用串口配置芯片,可以得到想要的载波频率输出。

    在串口配置完芯片后,设置F【3:0】=0010,或者F【3:0】=0011,将14位AD对1kHz  正弦波信号进行采样后的数据送入AD9914外部32位数据,(和9914的高14位或者低14位对齐 ),然而我得不到想要的调频信号,只能看见频谱仪上一些杂乱的信号在跑。另外在这样的设置后,将外部32位数据设置为固定的高低电平,可以得到载波的输出,并且通过改变这32位数据能看到频率的改变。但是不知道为什么我将AD采样后的数据送给外部数据后,得不到调频信号呢?

結果