已回答假定已回答

AD9684电源AVDD2被拉低

hidony 在 2017-1-13 詢問的問題
最後回覆由hidony於2017-2-14提供

您好:

我在使用贵司模数转换器AD9684时,PCB板上电后ADC的供电电压AVDD2会被拉低,如果只给AVDD2供电(AVDD2的前级电源芯片LDO已经拿掉了,理论上AVDD2与其他电源没有任何连接),AVDD3轨上会测到1.9V的电压(应该是毫无关系的两个电压轨)。但是使用万能表测试AVDD2和AVDD3之间的阻值也在1K欧姆左右,说明并未断路,PCB版图排查没有问题,现在怀疑要么是芯片焊接的问题,要么是买到的芯片有问题。

 

由于现象比较奇怪,我们对AD9684的内部结构也不是非常了解,请您看看能不能帮忙解决一下疑惑,非常感谢。

結果