已回答假定已回答

AD5421 DVDD 电压输出不正确

张文旭 在 2017-1-12 詢問的問題
最後回覆由cnhtzxb@163.com於2017-1-12提供

新制的PCB 板 试验AD5421时,发现 AD5421第8脚DVDD输出的3.3V电压不对,只有 2.6V左右,2.5V 基准电压也只有2.0V,1.22V基准电压正常,设置的12V输出在12.3左右。输出电流13mA左右,输出电流很不稳定,如果把报警电流设置为低时, DVDD输出电压可以达到3V以上但是 报警电流3.6mA左右,好像AD5421 耗电大于了3.2mA的低限报警电流值。测试时 都把 外围的负载电路都断开的,而且电路板上只焊接 AD5421、MOS管和MOS管旁的电阻三个件,并把各短接点(R27-R33) 焊接好 ,上电测试时,电压还是不正确。

        把此板上的ADC5421拆下来、焊到其他版本的PCB板上时,电压输出都正常,而制新这批电路板测试了3块板,输出电压都不正常。

       原理图 和PCB制图 如下,请查看一下,是什么原因造成的。

     按照此原理图 设计有 4个版本 的电路板,其他3个版本的电路板 都没有问题,焊好后都一次成功。

    想不通此版本的电路板是什么原因,怀疑ADC5421 对PCB布板时 还有什么隐藏的 特殊要求吗?

原理图.png

PCB 正面.png

PCB反面.png

PCB正反面.png

結果