EmmaChen

ADI助力长虹手机H2问世,顺势安利一波气体检测方案!

EmmaChen 在 2017-1-16 建立的討論區
最後回覆由HappyDS於2017-2-5提供

最近版主有被一款“革命性”手机给刷屏了呢!喏~就是下面这货~~

 

长虹H2——全球首个集成分子扫描功能的智能手机该手机集成ADI与Consumer Physics, Inc. (CP公司)合作开发传感器至云端的个人和工业物联网平台可实现液体和固体(包括食品、植物、药物、化学品和人体以及其它各种材料)分析帮助用户迅速可靠地检测物质、控制品质,并测量各种特性,如热量、脂肪、糖分和蛋白质;水果和蔬菜中的含糖量或白利度;饮料中的酒精含量;燃料和燃油中的化学成分,布吉岛的赶紧点击链接了解更多~  全球首款分子识别手机闪耀CES 2017,再次见证ADI“超越一切可能”的科技力量

 

好强大有木有,咱们的系统方案也是棒棒哒!But~咱们ADI在检测方面可不止这一丢丢的成就哦,比如气体检测这一块儿,今天版主就给各位叨叨那些年&这些年ADI在气体检测的贡献!!

 

解决方案

《基于电化学传感器的ADI微功耗有毒气体检测解决方案》

图片1.png

有毒气体存在于许多工业环境之中,比如油井、采矿、塑料生产、造纸等。随着人们对个人安全的日益重视,对低功耗便携式有毒气体检 测器的需求正呈快速增长之势。这种检测器可以让工人随身携带,也可每隔一定距离安装在工作现场。多数便携式低功耗有毒气体检测器都是以电化学传感器为基础的,涵盖工业环境中的多数常见气体,比如一氧化碳(CO)、二氧化硫(SO2)、硫化氢(H2S)、和二氧化氮(NO2)。与其他有毒气体检测方法相比,电化学传感器具有功耗低、交叉灵敏度低、长期稳定性出色等特点,非常适合电池供电的便携式应用。

 

解决方案系统框图如下:

图片2.png

更多解决方案详情点击:http://www.analog.com/cn/design-center/landing-pages/002/apm/gas-detection-and-analysis-solution-2012.html

免费解决方案pdf获取~http://h.analog.com/CN-APM-GAS-DA

 

基于NDIR和PID的ADI气体检测解决方案

图片3.png

这是ADI公司关于气体检测器的第二篇文章,包含NDIR(非色散红外)气体检测器解决方案和PID(光离子)气体检测器解决方案。第一篇文章介绍基于电化学传感器的微功耗有毒气体检测器(在上面哦)NDIR传感器基于吸收光谱学理论:特定气体吸收特定的红外波长,气体浓度与吸收的红外光量成正比。NDIR检测器的优势是灵敏度高、 使用寿命长、维护工作量少并且安全可靠,主要缺点是成本高。NDIR气体检测器常用于检测甲烷和二氧化碳,应用行业有采矿、农业、 石油和化工等。

 

解决方案系统框图如下:

图片4.png

NDIR气体检测器的系统框图,包括NDIR传感器、带通滤波器、微控制器(集成ADC)、电源管理和通信接口。

图片5.png

PID气体检测器的系统框图,包括PID传感器、跨导放大器、低通滤波器、微控制器(集成ADC)、电源管理和通信接口

 

更多解决方案详情点击:http://www.analog.com/cn/design-center/landing-pages/002/apm/gas-detector-ndir-pid-solution-2012b.html

 

 

基于ADuCM360的有毒气体检测方案

图片6.png

本参考设计提供了一个基于ADI公司 ADuCM360 MCU的一氧化碳气体检测方案。该方案具有具有功耗低、交叉灵敏度低、长期稳定性出色等特点,非常适合电池供电的便携式应用。ADuCM360是集成ARM CORTEX M3和双通道Σ-ΔADC的低功耗精密模拟微控制器

 

系统硬件设计:

图片7.png

系统软件设计:

图片8.png

更多解决方案详情点击:http://www.analog.com/cn/design-center/landing-pages/002/reference-design/china/reference-design-gas-detector.html

 

视频

一氧化碳有毒气体探测视频,针对ADuCM360的有毒气体检测方案出的视频哦~点击观看~http://www.analog.com/en/education/education-library/videos.html

 

模拟对话

低功耗有毒气体探测器设计

对于检测或测量有毒气体浓度的仪器,电化学传感器能够提供多项优势。大多数传感器都是针对特定气体而设计,可用分辨率小于气体浓度的百万分之一(1 PPM),所需工作电流极小,非常适合便携式电池供电的仪器。本文描述一种使用电化学传感器的便携式一氧化碳(CO)探测器。一氧化碳的IDLH浓度远高于大多数其它有毒气体,处理起来相对更安全。

 

使用电化学传感器的便携式气体探测器电路如下:

图片9.png

点击转至模拟对话页面,了解更多详情:http://www.analog.com/cn/analog-dialogue/articles/designing-low-power-toxic-gas-detector.html

結果