已回答假定已回答

AD5933的问题

xxyyzz123 在 2017-1-23 詢問的問題
最後回覆由cnhtzxb@163.com於2017-1-23提供

大家好,

AD5933可以从一个设置的初始频率,按一个递增量来扫描频率,这个功能是明确的,我想确认以下几个问题:

1. 初始频率是否可以设置为0(即DC直流输出)?虽然可以设置最低0.1HZ,是否可以设置为DC输出,规格书没明确说明。

2.递增频率量是否可以设置为0。如果初始频率为10KHZ,递增频率为0,是否可以实现恒定10KHZ输出?

3.如果初始频率为0,递增频率为0,是否可以实现恒定电压输出?

 

谢谢

結果