已回答假定已回答

AD9361 FastAgc 参数设置问题

geaeuruz 在 2017-2-3 詢問的問題
最後回覆由geaeuruz於2017-2-13提供

使用情况为TDD模式FastAgc,配置软件提供的配置模板并不适合我使用的应用场景。

 

在设置参数时有几个问题不是很清楚,如下图:

1)ADC转化最大输入为0.625V,当输入大于±0.625v时,图中所示的a,b,c,d都为±4,这样理解对吗?

2)ADC Overload中的两个门限值,应该怎样设置,设置的依据是什么,不同的值对AD的输出信号在幅值或者符号位个数上有什么影响;

3)同样LMT Overload中的两个门限值,应该怎样设置,设置的依据是什么?

4)rx的输入最大值位2.5dbm(50Ω),这个和LMT的门限设置有关系吗?

 

麻烦能够详细说明下,感谢

 

无标题.png

結果