已回答假定已回答

关于AD9361配置的

李元申 在 2017-2-14 詢問的問題
最後回覆由孙治国於2017-2-19提供

您好,我硬件方面的人员,现在用的是zedboard 和 AD9361官方的ad-fmcomms3评估版。

1、现在有另外一个部门帮我配置9361的寄存器,如果我想让评估版工作,出一些最基本的波形,或者发送数据。我需要告诉他什么,包括我使用的载波频率,接收发射的增益,接口速率,接口工作模式(lvds),参考时钟用板子上自带的。我还需要跟配置寄存器的人员提出什么要求?

2、如果有配置AD9361寄存器的需求,是否adi官方人员可以帮我配置? 或者我们可以购买什么配置寄存器的软件或者小程序么。要想一个人想把3961的寄存器弄明白了自己配置是一件很难得事情把。除了官方提供的  linux下的和no os的寄存器配置文件,请问官方还可以提供什么帮助么   有偿的也可以。

麻烦您了

結果