已回答假定已回答

AD7682的使用问题 

liqing_wei 在 2017-2-17 詢問的問題
最後回覆由liqing_wei於2017-2-23提供

对AD7682的配置和时序可能是有理解上的不对,导致输出的是乱码。 时序设计如下:AD转换的周期为80KHZ,,采样时钟为80MHZ,CFG配置为“11110101111001”; CNV信号一个周期内有两个高脉冲,其中一个脉冲的高地平持续3个时钟,另一个脉冲的高地平时间为200个时钟,其中两个脉冲的间隔为1us; SCK和DIN的脉冲周期为80MHZ,这两个信号都是在CNV宽脉冲下降沿后3个时钟后进行配置。 不知道这样子设计的时序是不是有问题,导致了AD7682不能正常工作?还是可能存在其他的问题?

結果