已回答假定已回答

AD7714Y的DVDD和AVDD电压能否不相同

FelixJiang 在 2017-2-17 詢問的問題
最後回覆由FelixJiang於2017-2-18提供

我的单片机电源系统使用的是3.3V,因此DVDD应该是3.3V。但是模拟信号电压有可能超过3.3V,因此AVDD最好是5V。

这样可以吗?会有什么问题吗?

 

另外,因为AD7714是带有低功耗功能的,因此DVDD可以长期供电。为了低功耗的目的,能否在不进行转换的时候,将AVDD和其他模拟(包括Vref)都关掉,只保留DVDD。在进行信号转换的时候,再将AVDD、Vref和各个模拟信号建立起来?

結果