已回答假定已回答

AD7190数据滤波处理

WishLee 在 2017-2-22 詢問的問題
最後回覆由cnhtzxb@163.com於2017-3-1提供

使用AD7190做一个测力方案,高速数据采集,AD7190外接的是电阻桥形式的称重传感器

 

 

应用场景:

压力传感器装在垂直直方向上,垂直方向上由电机运动,压力传感器在垂直方向上接受0-5g的压力,

在5ms时间内传感器上的压力从0变化到5g力,当传感器压力达到1.5g时电机停止运动,

如果AD7190采样速率慢,电机停止的就慢,电机停止运动时的压力就变大,

所以AD7190  ADC采样速率配置为4.8kHz采样率(最高的采样率),

ADC配置为连续采样模式,

 

 

问题一:

在高速采样时,传感器在没有受到压力时,理论上应该是0,实际上数据跳动变化有400(单极性模式 清零后),在有压力时,数据跳动有5000(转换为力值约为0.5g力),因此,想去除数据的跳动,请问如何减小ADC的数据跳动???

斩波 ?斩波对于4.8kHz采样率能否起作用

sin4 sin3滤波器?4.8k采样率还能否滤波?

 

 

 

问题二:

当ADC数据超过1.5g时,IO1输出高电平

当ADC数据不超过1.5g时,IO1输出低电平

MCU接收到PC的指令后,中断连续采样模式,MCU发送ADC数据给PC,然后再进入连续采样模式,

如何中断连续采样后,再重新进入连续采样模式???

连续采样模式,需要2个Tadc采样时钟周期???

 

问题三:

SYNC启动转换指令

      CS高电平

      CS低电平

     SYNC 低电平

     SYNC 高电平

     ADC 采样

  请问使用SYNC控制启动ADC启动转换指令与连续采样有什么区别吗?

请问使用SYNC控制ADC复位RDY引脚,SYNC是否控制ADC重新建立ADC采样??对ADC采样数据是否有影响???

 

问题四:

数据输出速率对ADC采样精度的影响???

50次采样速率与4.8k采样频率对比,

两次程序对比只更改了采样频率,前后两次对比

为什么50次采样频率数据跳动很小(图片中下面的数据)?4.8k采样频率数据跳动很大(图片中上面的数据)?

P70223-102238.jpg

附件

結果