已回答假定已回答

AD9889B的寄存器配置问题

shane 在 2013-1-15 詢問的問題
最後回覆由wangmigooo於2013-1-15提供

急呀,之前谢谢Angela_Li
的解答,已经解决了IIC通讯的问题,但是在配置寄存器的时候出现了问题,当我输入是576i,480i,720p—50、60,
1080i-50、60,1080p-24,25,30,时,均能实现功能,但是当我输入信号是1080p-50,60,59.94时,AD9889B不能正常工作,而且读取VIC的值【寄存器0x3E】{当输入1080p-50时,读到的是1080p-25,当输入1080p-60,59.94时,读到的是1080p-30},请问到底是为什么呀?我输入的格式是4:2:2的YCBCR,20bit,连接方式是input
ID = 1,STYLE = 0 的连线方式。

示波器采样频率是100MHz,所以对于HS和DE可能读取的值不是很精确,不能采样DCLK,故没有时钟的波形,下面是输入信号格式是1080P-60的DE,HS,VS的波形:

DE:

結果